This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SPDIF 信号的2:1开关

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/764922/2-to-1-switch-for-spdif-signal

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G3157

团队、

我们是否有一个具有30MHz 带宽的2:1开关? 以支持开关 SPDIF 信号。  

此致、

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIC、

    通过在 TI.com 开关选择工具上选择配置2:1滤波器、您可以找到2:1开关。   由于 SPDIF 仅使用一个导体 ,并且是低电压(<500mV pp),因此您可以过滤单通道开关,所有开关将处理此电压。  接下来、您可以 按带宽参数进行排序。

    SN74LVC1G3157似乎是成本最低的选择。

    您能否告诉我们、是什么因素阻止您在 TI.com 上快速查找此器件、从而改善我们的客户体验?

    谢谢、

    Adam  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam。 我刚刚搜索了错误的类别... 我搜索逻辑而不是开关...