This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3V340:支持组件(SOG)信号是否为

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3V340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/763345/ts3v340-support-component-sog-signal-or-not

器件型号:TS3V340

您好、E2E、

 它能否支持纯组件(SOG)信号? (例如:720p 或1080p)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、

    TS3V340器件与所有 TI 无源 FET 开关一样、只要协议处于建议的0-5.5V 工作条件下且信号带宽约为150MHz 或更低、就能支持任何信号。 我们建议开关带宽约为信号带宽的3倍、以便为系统和 PCB 寄生效应留出余量。

    复合视频信号的电压范围和带宽是多少?

    NTSC 信号看起来像是1V p-p、具有0.714V 直流失调电压、处于器件的建议工作条件0-5.5V 范围内。

    带宽也取决于   屏幕分辨率、 屏幕刷新率等因素的数量  


     
    谢谢、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的回复。

    我 还有另一个问题、如下所示。

    如  我所知 、"复合视频切换"需要支持大约 -300mV 的负同步电平。
    但 IC 仅建议0V、对于这种情况、它是可以的吗?

    2. VCC 建议电压为3.6V。 如果我使用5V 输入、IC 是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、

    1) 1)如果 器件在建议的工作条件之外运行、TI 无法保证电气规格表中的数据表性能。   如果您担心  器件接收到负电压、则可以添加直流偏置。

    2) 2)该 器件的建议 I/O 电压为0至5.5V。  该规格未以 Vcc 为基准。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    数据表显示可以支持 电压低至-300mV 的复合视频开关。
    它使我对数据表感到困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您能消除困惑吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、

    该器件是在2004年为视频应用而设计的、多年来、许多客户都成功使用了该器件。

    您可以看到、在绝对最大规格中有一个注释2表示、如果 观察到电流钳位额定值、则可能会超过 I/O 电压额定值。     I/O 引脚上有一些保护电路、它们充当二极管。  如果 I/O 电压 变得 越来越负、保护电路将正向 偏置、并开始灌入电流、以钳制引脚上的电压。   根据此规格、您可以看到这将在-0.5V 左右发生  

    谢谢、

    Adam