This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] "TI"有一个2.5V 缓冲器2:10、此缓冲器有两个输入(INA、INB)和10个输出(Out1..Out10)并且在两个组中、任何 iput 只被分成5个输出?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK00101, CDCLVP215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/765420/does-ti-has-a-2-5v-buffer-2-10-with-two-inputs-ina-inb-and-10-outputs-out1-out10-and-two-banks-in-which-any-iput-is-divided-to-5-outputs-only

主题中讨论的其他器件:LMK00101CDCLVP215

实际上、它应该类似于"IDT"时钟缓冲器- IDT49FCT20805QI8 - 2.5V CMOS 双路1至5时钟驱动器。

两组、其中任何一组获得一个输入并具有5个输出、所有器件都具有2个输入和10个输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我快速浏览了产品系列。 CDCLVP215是您的最佳选择。 您可能还对 LMK00101感兴趣。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、

    感谢您的回答。 我之前已经见过这些器件、它们与我的情况不符。
    CDCLVP215为差分电压(LVPECL)、我需要单端 LVCMOS。
    2. LMK00101不能按我的要求工作(如您在上推荐的 CDCLVP215或我需要的 IDT49FCT20805QI8)。 我需要分离两个输入,每个输入都被分成5个输出,与 LMK00101不同的是,这两个输入被复用,然后一个复用输出被分成10个...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道。 我无法找到 IDT 器件的直接替代产品

    此致、
    通道