This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A-Q1:SN74LV4052A-Q1内部结构

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4052A-Q1, SN74HC4852-Q1, SN74HC4852, TS3A5017-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/765729/sn74lv4052a-q1-sn74lv4052a-q1-internal-structure

器件型号:SN74LV4052A-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74HC4852-Q1SN74HC4852TS3A5017-Q1

大家好、我正在尝试使用 SN74LV4052A-Q1来感测四相电流和4个电感器电流、如下表所示。

 但是 、我担心信号失真、以防它们在输入/输出侧添加 RC 滤波器、因为多路复用器 R_DS_ON 较大(100 Ω)。

请提供以下信息吗? 我在数据表中找不到这些。

器件内部的内部模型

2.添加器件的 RC 滤波器输入和输出时的电阻范围(我认为电阻范围不是很小)

输出引脚最大电流

4.输出引脚如何与 VCC 相连(=输出侧的内部结构)

此致、

Oliver Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、团队、

    由于存在问题、可以使用 SN74HC4852-Q1代替 SN74LV4052A-Q1。 但我不确定是否可以在他们的应用中使用它。

    我将在与我的客户进行更多对话后与您联系。

    您不需要回答我的问题。

    谢谢你。

    此致、
    Oliver Kim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    SN74HC4852和 SN74LV4052A-Q1器件具有相似的内部结构。  这两个器件都是无源 FET 开关、不包含任何缓冲。  

    它们内部的 FET 开关类型称为传输门、其中 NMOS FET 与 PMOS FET 并联、有助于在整个输入电压范围内实现更平坦的 Ron 响应。  该结构还允许输入电压从0V 变为 Vcc 、其中单个 NFET 开关只能支持0 -(Vcc-Vgs)。  更多信息可在本应用手册中找到。

    http://www.ti.com/lit/pdf/szza030

    上面的应用手册还显示了一种对无源 FET 开关进行建模的方法。

    TS3A5017-Q1器件也是一款传输门结构2通道4:1器件、提供了多种型号。

    谢谢、

    Adam