This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:TS12A12511DCNR

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/765204/ts12a12511-ts12a12511dcnr

器件型号:TS12A12511

您好!

我想在 PCB 中使用 TS12A12511DCNR;
开关的电源电压为12V;开关的控制信号(引脚6"输入")由 uC 生成、为4.5V。
根据 TS12A12511DCNR 的说明、"in"信号的"导通"电平最小为5V。 将 TS12A12511DCNR 切换为"打开"@ 12V 确实需要5V 电压、 或者它是否还可以为控制信号使用4.5V 电压? (电路中没有5V 电压)。

躯体是否知道 TS12A12511DCNR 引脚6"输入信号"的输入电路?

提前感谢
Siegfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siegfried、

    如果您想要工业设计、请遵循或接受该规范! IMHO 最简单的解决方案是由组成的开漏驱动器

    一个2N7002、由 uC 通过上拉电阻器100k..1MEG 驱动、连接到 PIN6上的 Vcc。 结果是具有12Vcmos 电平的反相信号。

    在其他情况下、它可以直接工作(数据表图6):+Vcc/GN->Vth (3Vcc->1.1V;5Vcc->1.6V;6Vcc->1.8V;外推12->__LW_AT__~2.4V)、

    但不要要求温度、容差等方面的行为 IC 是 CMOS、阈值具有容差(查看2N7002的阈值)。

    此致

    Miko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siegfried、

    您可能会发现、当您测试器件时、该器件将使用12V 电源和4.5V 电源。 但是、TI 只能建议根据规定的规格操作器件。

    在控制逻辑引脚上创建电平转换器的 Miko92建议也是一个有效的选项。

    谢谢、
    Adam