This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:SPDT 应用

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/763898/ts3l501e-spdt-application

器件型号:TS3L501E

您好、E2E、

 Bx NC 和 Cx 否?

如果没有输入电压、A - B 是否连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、

    FET 开关不具有常闭(NC)或常开(NO)状态、因为 IC 内部没有活动部件。  A 引脚是否连接到 B 或 C 取决于逻辑引脚 SEL 和 PD 上的电压。  

    如果 SEL 或 PD 引脚上没有电压、它们将悬空、并且 A 至 B/C 信号路径未定义、A 可以连接到 B 或 C。 为了确保在控制逻辑 SEL 和 PD 引脚上没有信号时处于已知状态 我们建议放置一个弱上拉或下拉电阻器、以确保已知的逻辑状态。  

    如果您希望断开 A 到 B/C 信号路径、则可以将 PD 引脚设置为逻辑高电平、这会将所有信号路径置于高阻态

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢您的回复。

    我还有一个问题。
    我们的客户希望使用 SPDT 多路复用器、如果没有 VCC 输入、IC 也会有 NC、没有功能。
    TI 是否有此解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、

    不可以、TI 没有一个开关会在 向开关施加输出功率的情况下从输入导通至输出。

    有关 更多信息、请参阅开关和多路复用器常见问题解答页面。

    谢谢、

    Adam