This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:TS3DV642的 CLK 差分信号选择

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/763379/ts3dv642-ts3dv642-clk-diff-signal-choice

器件型号:TS3DV642
主题中讨论的其他器件: HD3SS215

大家好、

根据数据表,我们是否可以随机选择 HDMI 通道 A 和通道 B 的 CLK 差分信号输入中的任何一个?  (如下所示)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard

    请参阅 TS3DV642数据表中的表1。 例如、如果 EN 和 SEL1为高电平、SEL2为低电平、则启用 A 通道、但 B 通道为高阻态 如果您将时钟连接到 B 通道、它将不会传递到 D0通道。

    对于 HDMI、请考虑使用 HD3SS215。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我们没有得到正确的答案、因为问题 不 是很清楚。

    问题是 客户只想与您确认 HDMI 的 CLK 差分输入是否可以连接 到此器件的任何通道 (通道0、通道1、通道2或通道3) ? 或者是否有任何特定通道分配用于连接 HDMI 的 CLK 输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian

    您可以对时钟使用任何输入、但请确保相应的输出也用于时钟。

    谢谢
    David