This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30:USB MUX 和 USB 集线器之间的差异

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/763526/ts3usb30-difference-between-usb-mux-and-usb-hub

器件型号:TS3USB30

您好,团队,

 我的客户希望同时连接2个 USB 设备(WiFi 软件狗和 USB 存储棒)。 他的 UC 有一个 USB 端口。

我们很困惑,如果我们必须去 USB 集线器,或者 USB 多路复用器可以完成这项工作。

您能在这里帮我吗?另外,请分享 USB 集线器和 USB MUX 之间的基本区别。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patil

    多路复用器将 USB 主机器件的差分输出多路复用为两个相应输出之一、因此它是一对一连接。 对于您的应用、您需要一个 USB 集线器。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,多路复用器一次只允许2个端口中的一个与 uC 的 USB 端口连接?

    您能否详细地共享应用程序,以便在其中使用多路复用器。

    这将是用于480Mbps 速度 USB 的最低成本和最简单的 USB 集线器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreenidhi

    对于高速集线器、TUSB4020B (2端口)或 TUSB4041 (4端口)是解决方案。

    请查看 TS3USB30数据表中图13以了解多路复用器的使用情况。

    谢谢
    David