This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A44159:SPI 多路复用器

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159, SN74CB3Q3257, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/763296/ts3a44159-spi-mux

器件型号:TS3A44159
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3257TMUX1574

你好

      SN74CB3Q3257和 TS3A44159是否可用于多路复用器的 SPI 总线上? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    SN74CB3Q3257和 TS3A44159均可用于 SPI 总线、具体取决于您的电压电源。 另一个很好的选择是使用新发布的 TMUX1574、它在首页和应用部分中调用 SPI 总线多路复用。

    TMUX1574具有宽工作电压范围和1.8V 兼容控制逻辑、因此适用于许多应用。 您在系统中将 SPI 线路复用在什么之间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    您可以使用 TI.com 开关选择工具上的按钮 来查找支持 SPI 信号的器件。

    谢谢、

    Adam