This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A12301E:TS5A12301E 用作负载开关。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A12301E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/762871/ts5a12301e-ts5a12301e-use-as-a-load-switch

器件型号:TS5A12301E

您好、先生:

   TS5A12301E 可用作  双向负载开关。 如果当前形式 COM 到 NC (NO) 低于0.4A、是吗?

这意味着 COM I 将连接到电源、NC (NO)将连接到负载。 或 NC (否)连接电源、COM 连接负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 TI 无源 FET 开关、如 TS5A12301E、都是双向的。  如果电流小于您提到的绝对最大额定值并且处于建议的电压范围内、您可以将此器件用作负载开关。

    谢谢、

    Adam