This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A2066:74LVC1G53的替代产品

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A12301E, TS5A9411, SN74LVC2G53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/761570/ts5a2066-alternative-to-74lvc1g53

器件型号:TS5A2066
主题中讨论的其他器件:TS5A12301ETS5A9411SN74LVC2G53

您好!  

我正在寻找 NXP 部件74LVC1G53 的最佳替代产品:assets.nexperia.com/.../74LVC1G53.pdf

在 TI.com 上、它说 TS5A9411或 TS5A12301E 是相同的功能部件、但它们似乎与此 NXP 多路复用器的描述不匹配、我自己的观点是 TS5A2006看起来更适合。  

我希望获得有关此问题的一些反馈、因此我们非常感谢您提出任何建议。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivia、

    NXP 74LVC1G53是一款支持1.65至5.5V 电压的2:1单通道开关。 TS5A9411和 TS5A12301E 支持2.25V 至5.5V 的电源电压  

    您的客户需要什么电源电压范围?  

    TS5A9411是一款6引脚器件、TS5A12301E 采用与 NXP 器件不匹配的 BGA 封装。

    您的客户需要哪种封装?  SN74LVC2G53器件为 P2P、采用与74LVC1G53相同的封装。

    如果封装或引脚排列不是问题、我们为您的电压范围内的2:1单通道器件提供了20个选项、因此我们需要了解客户用例、以便在20个选项中选择最佳器件。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢您的帮助!

    实际上、我正在编制一份 TI 最佳交叉产品列表、以便与竞争对手的器件进行对比、因此我更希望找到最适合替代比较器器件的器件、而不是满足系统的特定要求。

    我认为在这种情况下、SN74LVCG53是最佳选择。

    再次感谢、

    -Olivia Morell