This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A21366:TS5A21366的热问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A21366, TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/761714/ts5a21366-thermal-problem-of-ts5a21366

器件型号:TS5A21366
主题中讨论的其他器件: TMUX1511

您好:

在数据表中、它说 TS5A21366的自然通风温度为-40°C 至85°C。

我的问题是、如果我在100C 下使用 TS5A21366会发生什么情况?

我们的产品需要 能够在85C 温度下工作、这意味着 TS5A21366的温度可能为100C。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、
    TS5A21366的建议工作环境温度为-40~85C。 我们还有其他额定温度高达125C 的 SPST 开关。
    TMUX1511也是 SPST、但额定环境温度为-40~125C。 该器件还具有1.8V 逻辑兼容性和低导通电阻、并且与 TS5A21366相比具有更宽的电源电压范围。

    此处是 TMUX1511的数据表:www.ti.com/.../ts5a21366.pdf、供您参考

    您的应用场景是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen:
    它用于控制负载单元的电桥激励电压极性。 因此、我需要非常低的开关 Ron。
    我尝试在100C 下测试 TS5A21366、它可以承受。 但我不知道在100°C 时有损坏的风险吗?
    感谢您的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、
    我们建议在数据表中指定的建议运行条件下运行我们的器件。 建议 TS5A21366在最高85C 的温度下运行、并且 Ron 值不能达到100C。 TMUX1511 Ron 值的额定温度高达125C、数据表中指定了-40~125C 范围内的最大 Ron。
    谢谢、
    海伦