请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5MP645 主题中讨论的其他器件: TS5MP646、 TS3DV642
您好、Sirs、
很抱歉打扰你。
645是否支持 HDMI 信号?
如果没有、 您能帮我们找到它吗?
因为我们需要1:2多路复用 器、它可以同时支持 MIPI 和 HMDI。
谢谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Shu-Cheng、
TS5MP645和 TS5MP646器件将支持建议运行条件内的任何信号。
您希望支持的每通道 MIPI 和 HDMI 数据速率是多少?
TS5MP645器件具有2GHz 的带宽、我们建议支持高达~1.5Gbps 的带宽。
TS5MP646器件具有3GHz 带宽、我们建议支持高达~2.5Gbps 的带宽
TS3DV642器件具有7GHz 的带宽、我们建议支持高达~4.5Gbps 的带宽
经验法则公式是每通道的数据速率是开关带宽 x (2/3)=每通道的数据速率
谢谢、
Adam