This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX8212:请提供更多 THD+N 规格

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX8212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1169309/tmux8212-more-thd-n-specs-please

器件型号:TMUX8212

TMUX8212看起来具有专业音频的潜力。 您能否在以下条件下指定 THD+N?

±15V 或±18V

10kΩ Ω 和100kΩ Ω 负载

10Vpp 和20Vpp

20Hz 至20kHz 带宽

或者、对于给定的电源电压和负载、一个很好地捕获所有这一切的图将是 Vrms 与 THD+N、就像任何运算放大器数据表一样。 您已经有 μ 1KΩ 数据。 这一点尤其重要、因为在第9.3.2节中、该注释:"最平坦的导通电阻区域从 VSS 扩展到比 VDD 低约5V。 一旦信号处于 VDD 的5V 范围内、导通电阻将以额定方式增加、并可能影响所需的信号传输。" 好的、so...can 您以图形方式向我们展示了这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、8211和8213的发布日期是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonah、

    虽然在您指定的确切条件下、我们没有图、但我们的图非常接近您在数据表中查找的图:

    此外、"指数增加"的含义是、当输入电压开始接近器件的轨电压(VDD 的大约5V 范围内)时、导通电阻开始显著增加、正如您从数据表中的 RON 曲线中看到的那样 (在此之前、它非常平坦):

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我看到了这些图。 我所讨论的条件非常不同。 TI 的测试条件与我建议的36V 和44V 开关系列器件的测试条件相似、但重点在于该器件看起来能够提供更好的性能。

    THD…在非常常见的双15V 电源上的影响尤其重要、无论是在25V 还是28V 条件下、都非常重要。 数据表图显示的性能比描述的要好3V。

    没有人想看到此部件在纸上表现更好? 我知道,这对商业来说是很好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonah、

    对于+/-15V 情况、我们有一个很好的图、显示了如下所示的起飞情况(此处接近11-12V):

    我们说"大约5V"、因为它会根据您使用的确切电源轨而发生一些变化。

    关于您指定的条件、不能说我们过去已为该器件请求了这些条件、我们会尽力捕获我们认为对客户最有用的数据。 我们无法在每种使用案例中捕获每个条件/设置。

    谢谢、

    Bryan