This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3245:设计支持

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3245, SN74CBTD3861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1169853/sn74cb3t3245-design-support

器件型号:SN74CB3T3245
主题中讨论的其他器件: SN74CBTD3861

您好!

器件型号 :SN74CB3T3245; Vcc = 7V 时的绝对最大额定值。

但给出了2.3V (最小值)至3.6V (最大值)的建议额定值和波形。

我们计划为 Vcc 提供5V 电压、该器件是否可以为5V VCC 电源供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    该器件的电平转换很大程度上取决于 VCC。 不建议将 VCC 转换为5V、因为在这些电压下不能表征该行为、我们无法预计会发生哪种类型的电平转换。

    如果您真正需要5V 电源轨、可以查看 我们具有类似电平转换功能且可采用5V 电源轨的 SN74CBTD3861。

    谢谢!

    Bryan