This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1136:解决方案选择

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108, TMUX1136, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1167355/tmux1136-solution-select

器件型号:TMUX1136
主题中讨论的其他器件:TMUX1108TMUX136

尊敬的团队  

剂量 TI 有合适的模拟开关、可用于切换 GPON/XGSPON RX (APD-TIA)信号? 您能帮您推荐解决方案吗?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Denny's、

    我不太熟悉 APD-TIA 信号。 这里的频率和电压范围是多少? 我看到共模1.9V、但实际看到的最大和最小电压是多少?

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Rami

    基本上、 雪崩光电二极管(APD)将接收到的光转换为信号电流。

    它通过 TIA 将电流信号传输到电压信号。

    在低灵敏度情况下(-28dBm)、传输 电压电平非常低(~10mV)。

    此外、模拟信号在100欧姆差分模式下工作。

    我们不 会频繁切换模拟开关。 实际上、我们只需切换一次 GPON/XGSPON 操作即可确定路径。

    TI 有适合此应用的解决方案?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Denny's、  

    这应该是好的。 不过、我建议在布线上设置一些保护措施、以确保最大限度地减少泄漏、从而减少测量误差、因为您要处理的是如此低的电压。

    以下是有关此内容的一个好应用手册:  

    多路复用器应用中的保护

    表3-2可能也是一些关注点、因为您将在其中看到 TMUX1108和失调电压误差。 TMUX1108与 TMUX1136属于同一 TMUX11xx 系列、因此、鉴于此精密应用的正确布线做法、您可以预期看到接近此情况。

    希望这对您有所帮助!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Rami

    TMUX136具有6.1GHz 带宽(-3dB)。

    然而,APD-TIA 供应商的答复 如下。

    您能帮您从 TI 推荐更好的器件吗?

     

    ----

    S21曲线在~3GHz 下出现一些突降时不平稳。

    10G TIA 输出带宽典型值约为6GHz、与此带宽限制开关一起将进一步衰减信号。

    您可以选择带宽大于7.5GHz 的开关、以及平滑的 S21响应。

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Denny's、

    我们不会有一个支持如此高带宽的器件。 我将与我们的高速信号链团队一起查看他们是否有解决方案。

    谢谢、
    Rami