This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对于 TON/TOFF、小于10ns

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1169576/under-10ns-for-ton-toff

尊敬的技术支持团队:

您是否有 SPST 1:1开关在10ns 以下的 TON 和 TOFF 条件下满意?

规格要求如下。

双电源±5V

10MHz 下波输入

小于10ns 的吨和吨

低导通电阻和导通电容

此致、

TTD