This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4016B:当输入大于5V 时、不会出现输出。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4016B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1169184/cd4016b-when-the-input-is-greater-that-5v-the-output-does-not-appear

器件型号:CD4016B

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

"在数据表中、有人提到电源电压可以高达20V、但当我们提供大于5V 的电压时、输出不会出现。

我尝试使用 CD4016B 在两个电压之间进行更改、但是、当我为 IC 提供大于5V 的电压时、无论输入电压和选择引脚的电平如何、都不会产生输出。

我尝试了5V 电压、似乎可以正常工作、但随着我增加电压、没有输出。

我知道 Vdd 最大值为20V、正如数据表上所写的那样、但在我提供大于5V 的情况下、不会出现输出、如果我提供高于 Vdd 的输入、则可能损坏 IC。"

请提供建议。 感谢您的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    您能否帮助提供器件设置原理图(运行期间每个引脚上的电压)?

    谢谢!

    Bryan