This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G66-Q1:用作 I2C 总线开关

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G66, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/777310/sn74lvc2g66-q1-using-as-i2c-bus-switch

器件型号:SN74LVC2G66-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G66TINA-TI

您好、香榭丽舍

我的客户正在为汽车应用寻找 I2C 总线开关。

如果将 SN74LVC2G66用于 I2C 总线开关、是否需要注意任何一点?

客户尤其关注可能由总线切换尖峰引起的故障。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo、

    您可以使用 TI.com 开关选择工具查找适用于汽车应用的 I2C 开关。  有用于特性的滤波器: 支持 I2C 信号和额定值:汽车。  

    与所有无源 FET 开关一样、只要协议的电压和带宽处于器件的建议工作条件内、SN74LVC2G66就可以支持任何协议、如 I2C。  

    您是否有过去担心的总线尖峰示例?  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的回复。

    我使用 TINA-TI 构建了仿真模型、但它看起来 I2C 总线上存在尖峰、如附加文件中所示。

    也许这是由于模拟模型造成的、但仍需关注、但您能否检查实际用例中是否没有尖峰问题?

    更可取的做法是、您的团队可以提供具有相同 I2C 总线选择器配置的波形等实际测量结果。

    此致、e2e.ti.com/.../I2C-scem573.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo、

    这些模型是根据数据表中的参数创建的器件行为的简化版本、我不确定导致尖峰的原因。  

    我进入实验室、在 Vcc = 3.3V 的情况下、在 SN74LVC2G66器件的一个引脚上放置了一个400kHz 时钟信号、并将示波器连接到 B 引脚。  我将逻辑控制引脚 C 切换为高电平和低电平、以打开和关闭开关。  生成的波形如下所示。   

    C 引脚为逻辑高电平开关打开

    C 引脚为逻辑低电平关闭

    当开关关闭时、我在仿真中没有看到任何尖峰进入 B 侧。

    谢谢、

    Adam