This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23166:COM1/2泄漏

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A23166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/770425/ts5a23166-leakage-to-com1-2

器件型号:TS5A23166

您好!

在设计中、当 NO1设置为零且开关关闭时、工程师看到 COM1上的电压为~123mV。

部件通电时、是否有任何泄漏路径或上拉至 COM1引脚?

谢谢!

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿尔贝托

    当开关具有有效的 Vcc 并且 IN1引脚被设定为低电平时、COM1至 NO1路径变为高阻抗。  这意味着 COM1和 NO1引脚可以根据连接到信号路径的内容而浮动。  

    当信号路径为高阻抗时、如何确保 COM1引脚不悬空?

    您是否有原理图、以便我们可以查看连接到信号开关任一侧的是什么?

    您是否有 COM1、NO1、IN1和 Vcc 引脚的示波器截图?  

    数据表中有一个关断泄漏规格、但是如果 NO1 处于 最高电压 Vcc 、而不 是零电压时的 NO1、则会发生此泄漏、因为没有任何能量被推入开关。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢这些指示、我们最终确定问题源于电路板上的其他地方、而不是由 TS5A23166引起的。

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    Alberto