This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051:IEE 是否等于 ICC? 如果存在 IEE 为负的条件?

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/772211/cd74hc4051-is-the-iee-equal-to-icc-and-if-there-exists-the-condition-that-iee-is-negative

器件型号:CD74HC4051

大家好、

在我客户的应用中、VEE =-4.5V,VCC = 5V。 此外、VEE 电路的功能较弱。 请回答以下两个问题:

1.当 IC 工作时、IEE 是否等于 ICC (如下所示的数据表)。

2.在正常应用期间, IEE 是否为负电压,这意味着电流流入 VEE 引脚?

提前感谢您的支持!

Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、
    我们将检查此参数、并很快返回给您。

    谢谢、
    海伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    此参数是否有任何更新? 非常感谢!

    Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、

    对于问题1、在数据表建议的工作条件下、IEE 应与 Icc 相同或更低-我将与我们的设计团队再次确认这一点。 您认为 IEE 是您关心的一个应用用例是什么?

    在问题2中、当您提到"正常"操作时、我假设您的 VEE 为负电压(VEE =-4.5V,VCC = 5V)。 并且器件按照数据表建议的运行条件运行。 在这种情况下、电流从 VCC 流向 VEE 引脚。

    谢谢、
    海伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、
    我已确认上述答案,即 IEE 较低或与 ICC 相同。 当电流偏置在最低电位时、电流不会流入 Vee 引脚。

    您认为 IEE 是您关心的一个应用用例是什么?

    谢谢、
    海伦