This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A227E:请求 TS3A227E 原理图审阅

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/774984/ts3a227e-asking-for-the-ts3a227e-schematic-review

器件型号:TS3A227E

大家好、
请您帮助查看 TS3A227E 原理图并提供意见吗?


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、  

    我的主要问题是关于 DET_TRIGGER 引脚的注释12。  电流原理图的工作原理相反。  您可以在电话插孔开关和 DET_TRIGGER 引脚之间放置一个逆变器、或使用开关选择具有相反的操作的电话插孔。   

    1. VDD 正确地提供3.3V 电压、该电压处于建议的工作条件下、并包含旁路电容器。

    未正确使用 SCL 和 SDA 并连接到 VDD

    3. MIC_Present 是开漏输出通过电阻器正确上拉。  

    4. MIC_P 已正确连接至编解码器

    5.未使用 INT_#并正确连接至接地端

    6.未使用用于 FM 支持功能的 GNDA 并正确接地

    7.未使用 GND_SENSE 且已正确接地

    8. GND 正确接地

    9.套筒和 SLEEVE_SENSE 已正确连接至电话插孔的套筒  

    10. RING2和 RING2_SENSE 已正确连接至电话插孔的环2   

    11.尖头销已正确连接至电话插孔的尖头。  

    12.用于启动自动检测序列 的 DET_TRIGGER 引脚未正确连接。  电话插孔看起来有一个常闭开关、此开关接地。  当电话插孔中没有耳机时、此连接会将 DET_TRIGGER 引脚拉至低电平。  当耳机插入电话插孔时、电话插孔开关将打开、由于 TS3A227E 的内部上拉、DET_TRIGGER 引脚将变为高电平。  此操作与数据表中规定的操作相反。  

    谢谢、

    Adam