This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A4751:VCC 最大值为3.3V 或3.6V?

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/774895/ts3a4751-vcc-maximum-is-3-3v-or-3-6v

器件型号:TS3A4751

你(们)好

您能不能帮助我理解以下两个最大 VCC、 3.3V 或3.6V、建议使用哪一个?

谢谢。

米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米兰达

    该器件可在电源上支持高达3.6V 的电压。 我们将 更新此数据表。
     
    谢谢、
    Adam