This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23167:未上电时的连接与放大器;数据表不匹配

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A23167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/773673/ts5a23167-connection-when-unpowered-data-sheet-mismatch

器件型号:TS5A23167

您好!

TS5A23167 已断电、但 COM2 (引脚#C2)连接了板载电池、电压为3V。

根据规格- Vi/o < V+

我知道它 在关断模式下具有隔离功能、但它可以吗? 长期无损坏?

2.数据表上的修订版本之间不匹配-

Rev-A SEP-2012上的功能表显示"L"=打开

Rev-B 2019年1月上的功能表显示"L"=关闭

请告知、

谢谢、

Doron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron、

    1) 1)断电隔离规格规定、当 Vcc = 0V 且 NC 或 COM 引脚高达5.5V 时、信号路径将保持低泄漏(高阻态)且不会损坏器件。

    2) 2)由于数据表的大部分时间逻辑低电平=开关打开、我敢肯定这是正确的操作、因为它看起来是最近的变化。  我将订购一些 TS5A23167器件以检查控制逻辑并进行确认。  但是、我在本周的剩余时间都不在办公室、因此我在下周之前无法测试设备。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam。

    Doron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doron、

    我已确认2012版数据表正确、2019版错误。  我将着手将新版本更新到正确的真值表。

    谢谢、

    Adam