This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A4751:当 IN 信号中添加了拉式 dwon 电阻器20K 时、开关不能正常工作。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A4751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/770565/ts3a4751-switch-not-working-properly-when-a-pull-dwon-resistor-20k-is-added-in-the-in-signal

器件型号:TS3A4751

您好!

我在设计中使用的是 TS3A4751RUCR 模拟开关
当 IN 信号中添加了20K 下拉电阻器时、开关无法正确提供输出。

添加下拉电阻后、处理器无法正确驱动高电平。 如果我移除下拉电阻器、它工作正常。

帮助我解决 问题。

此致、

阿尔格恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔格恩

    您是否使用3.3V 偏置 TS3A4751?
    COM 引脚上施加了什么信号?
    NO1引脚上的预期信号是什么与您观察到的信号是什么?

    您尝试在中的控制逻辑引脚上驱动的电压是多少? 如果您尝试使用20k Ω 下拉电阻驱动3.3V 电压、您的驱动器将需要能够提供165uA 电流、而大多数处理器应该能够提供该电流。 像200kohm 这样的弱下拉电阻解决了这个问题吗?

    您是否有系统的原理图或图表?
    是否具有 NO、COM、IN 和 Vcc 的示波器截图?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔格恩

    我们一段时间内没有收到您的消息、因此我将关闭此主题。 您可以在此处回复以重新打开该主题或创建新主题。

    谢谢、
    Adam