This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP646:(TMUX646引脚对引脚升级支持6GHz 带宽) TS5MP646是否支持 LVCMOS 信号?

Guru**** 2814735 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/774002/ts5mp646-tmux646-pin-to-pin-upgrade-supporting-6-ghz-bandwidth-available-can-ts5mp646-support-lvcmos-signals

器件型号:TMUX646TS5MP646
主题中讨论的其他器件:TS5MP646

您好!  

我的客户希望使用 TS5MP646作为 LVCMOS 信号开关。  

TS5MP646是否支持以下条件?  

  • 200MHz 时为1.8V 信号
  • 100MHz 时为3V 信号

电源电压可以是1.8V 或3V。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Whitney、

    只要满足电压和带宽要求、TI 的无源 FET 开关(如 TS5MP646)就可以传递任何信号协议。  

    TS5MP646将支持1.8V 和3.0V 信号、如数据表0至3.6V 中的建议运行条件中所述  

    TS5MP646还支持1.8V 和3.0V 电源、因为上面的建议范围为1.65V 至5.5V。  

    TS5MP646器件在信号路径 FET 的栅极上包含一个电荷泵、这意味着 I/O 上支持的电压不必依赖于 Vcc 电压。  例如、当 Vcc = 1.65V 时、TS5MP646可 在 I/O 路径上传递高达5.5V 的信号。

    TS5MP646具有3GHz 带宽、足以覆盖100MHz 和200MHz 信号。

    谢谢、

    Adam