This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1104:TMUX1104是否可用于切换时钟信号?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/772945/tmux1104-can-tmux1104-be-used-to-switch-clock-signals

器件型号:TMUX1104

大家好、团队、

我正在寻找支持时钟信号的1:4多路复用器解决方案。
时钟频率为25、CLK_L_max=0.45V、CLK_H_max=1.35V。

请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    此应用程序从提供的信息中看起来很好!
    您使用多路复用器扇出 CLK 信号的目的是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    源时钟是处理器的输出、只有一个输出、但需要驱动四个摄像头进行时间共享。