This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3125:FET 开关1 (引脚11和12之间)的导通电阻看起来是千欧、而不是小于5欧姆

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/771600/sn74cbtlv3125-on-resistance-of-the-fet-switch-1-between-pins-11-and-12-looks-to-be-kilo-ohms-instead-of-less-than-5-ohms

器件型号:SN74CBTLV3125

大家好、团队、

希望你们做得好。 当您有机会帮助回答以下客户问题时(我可以离线分享原理图)

FET 开关1 (引脚11和12之间)的导通电阻看起来是千欧姆、而不是小于5欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randhir、

    这不是预期行为。  请提供原理图、以查看是否有任何明显的可能损坏器件的东西。  

    1) 1)有多少个器件具有此行为、有多少个器件不具有此行为?

    2) 2)如何测量导通电阻?  您是否在系统中观察到它、或何时从系统中移除 IC?  在表征中测量 Ron 时、即指定电流通过开关时 A 端子和 B 端子之间的压降。  

    3) 3)以下链接提供了有关如何处理 TI.com 上的客户退货的说明。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Adam 和 Loren。