This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV520:功耗?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV520, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/769934/ts3dv520-power-consumption

器件型号:TS3DV520
主题中讨论的其他器件: HD3SS215

大家好、

客户正在考虑 使用 TS3DV520进行设计、但数据表中未列出功耗。 您能提供任何估计吗? 或者、我是否应该推广一个较新的器件?

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian

    他们的应用是什么? 请考虑使用 HD3SS215而不是 TS3DV520。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户提供:

    我需要切换4个 LVDS 数据对和1个 LVDS 时钟。

    HD3SS215似乎仅适用于(4)对。

    快速检查显示 AUX 不支持与其他数据引脚相同的速度。 是否有专为总共5个 LVDS 对而设计的器件? 除了 TS3DV520?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需快速 ping 一下、请告诉我您是否有其他建议、或者您是否对原部件有电源编号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian

    如果它们需要4个 LVDS 数据对和1个 LVDS 时钟、则 TS3DV520是正确的部件。 但遗憾的是、我无法找到该器件的功耗数字。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    比如、您还没有找到它们 、或者您无法找到它们? 我应该将此事告诉客户吗?

    谢谢、

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian

    遗憾的是、我无法找到 TS3DV520的功耗数字。

    谢谢
    David