This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3125:VOH 和 VOL 参数

Guru**** 2508515 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/769105/sn74cbtlv3125-voh-and-vol-parameter

器件型号:SN74CBTLV3125

您好、先生、

   产品说明书第5页。  当测试负载打开/2VCC/GND 时、VOH 和 VOL 的值是多少? 数据表不提供 VOH 和 VOL 的详细值,但它真的很重要。 请提供 VOH 和 VOL 值吗?

   我想对 VDD 使用3.3V 电压。 控制数据/输入/输出数据电压电平均为3.3V 电源轨。  SN74CBTLV3125输出数据 VOH 和 VOL 值是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户5288154、

    我在 开关和多路复用器搜索栏中输入 VOH 和 VOL 时发现了这篇文章。

    开关的输出电压将取决于您的系统驱动器和负载减去开关导通状态电阻上的压降。  该开关没有任何驱动能力、因此没有电压输出规格。

    谢谢、

    Adam

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

      感谢您的回复。 我们将 VDD 连接到3.3V、Vin 数据也是3.3V 电压电平。 在这种情况下、RDSon 电阻器是什么? 在 VDD 与输入数据电压电平相同的情况下,我没有得到 RDSon 电阻器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户5288154、

    如果您将 Vcc = 3V、OE 引脚逻辑低电平、 VA 2.4V 和从开关另一侧灌入15mA 电流、则 A 和 B 引脚之间的 Rdson 将约为10欧姆。  如果引脚上的电压为3.3V、我预计导通状态电阻会略低于10欧姆。

    这就是在这些测试条件下测量 Ron 规格的方法。

    谢谢、

    Adam