This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A4595:用作低功耗&放大器;低泄漏开关

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A4595, TS5A3167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/770178/ts5a4595-use-as-low-power-low-leakage-switch

器件型号:TS5A4595
主题中讨论的其他器件: TS5A3167

尊敬的团队:

我们的客户正在寻找一个低泄漏开关、用于在电池供电应用中关闭/打开非常轻的负载(小型 MCU 的3.3V/10mA)。 我们的(电源)负载开关似乎是一种过度设计(最小200mA、封装尺寸较大)、因此我正在研究我们的信号开关。

有些负载开关更基于类似缓冲器的结构、但我认为 TS5A4595 基本上是一个具有栅极驱动器的 FET。 我考虑了将 COM 连接到 V+、连接到控制系统的 SoC。 否以驱动10mA 的 MCU。

您是否在将 TS5A4595 用作 MCU 上电开关时发现任何问题?

谢谢、致以诚挚的问候
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、

    我在您的应用中看不到使用 TS5A4595器件的任何主要问题、因为它将支持3.3V 和10mA 电流。  但是、TS53167的导通状态电阻要低得多、可能是更好的选择。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    感谢您的快速回复。
    谢谢您提到 TS5A3167 -似乎也是一个很好的候选对象。
    此致
    Martin