This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 按下任何一个按钮可清除任何其它打开的按钮。

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC74A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/769726/pressing-any-one-button-clears-any-other-that-was-on

主题中讨论的其他器件:SN74LVC74A

我正在尝试重新创建一个控制面板、该控制面板是一排按钮、每次只能按下一个按钮。

按下任何一个按钮可清除 任何其它打开的按钮。

是否有人能通过硬件组件或电路提供逻辑解决方案来帮助我? 我可以通过编码来实现它、但我希望通过硬件电路来实现它。

谢谢、此致、

Chandana。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "按下"是否意味着实际按下一个按钮? 或者应该用 LED 显示状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、"按下"意味着我实际按下一个按钮、相应的 LED 应亮起、所有其他具有相应 LED 的按钮应进入关闭状态
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要存储 LED 状态、每个 LED 需要一个触发器。 每个开关设置一个触发器。 所有开关都组合成一个信号、该信号会清除所有触发器、但如果触发器的相应开关处于活动状态、则必须过滤掉清除信号。

    您需要具有单独设置/清除输入的触发器、例如 SN74LVC74A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我使用按钮不仅可以发出发光 LED、还使用其他操作的按钮发送一些信号。 因此、每个按钮都应能够发送所需的信号、并在按下时发出发光指示灯。 所有其他按钮都应处于关闭状态。 我没有任何公共信号可以提供给触发器的清零输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要将所有开关组合成一个通用的清零信号、请使用一组与门(对于低电平有效开关)或或或门(高电平有效)。