This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3384C:该器件能否用作电平转换器

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3384C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/768629/sn74cbt3384c-can-the-device-be-used-as-a-level-shifter

器件型号:SN74CBT3384C

我对以下器件有疑问:SN74CBT3384C。 在数据表中、数字输入逻辑高电平从2V 开始。逻辑低电平端从0.8V 开始。由于该器件会将3.3V 信号输入解释为逻辑高电平、是否可以将该器件用作电平转换器(输入3.3V 以驱动5V 电路)?

图片来源: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74cbt3384c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    此器件是无源 FET 开关、没有任何驱动能力。  该器件只需将 I/O 一侧连接的外部电路驱动的电压传递到负载的另一侧即可。  

    您为什么要为您的应用寻找 FET 开关而不是电压电平转换器?  SN74GTL2010

    您是否有应用图和所传递信号类型的说明?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    如果您询问在电源为5V 时是否可以使用3.3V 来控制器件、那么可以这么做。  从数据表第1页开始:

    *控制输入可由 TTL 或5V/3.3V CMOS 输出驱动

    如果您正在寻找一款器件来转换两个电压节点之间的数字信号、请告诉我数字信号的详细信息(电压、数据速率、负载等)、我很乐意为您找到合适的器件。