This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3245:不清楚电流与 Ron 规格相关

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3245, TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/805758/sn74cb3t3245-not-clear-what-are-the-currents-relate-to-for-the-ron-spec

器件型号:SN74CB3T3245
Thread 中讨论的其他器件: TXB0108

您好!

SN74CB3T3245 8位 FET 总线开关2.5V 和3.3V 低电压及5V 容限电平转换器数据表》

不清楚此表中的每个电流值是与单个通道相关还是与全部8个通道相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohad、

    我看不到您所参考的表格、但 您可以通过器件的每个通道放置的最大连续电流为128mA。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道为什么帖子上没有显示它,我是想在那个表格上看到它:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohad、

    您参考的值是用于测量导通状态电阻的测试条件。  这些测量每次进行一个通道、因此电流值为每通道。  通过 强制已知电流流经器件并测量输入和输出上的电压来测量导通状态电阻。  使用 Ron = (VI-Vo)/IO 计算 Ron。

     测试条件中规定的电流不是器件可以处理的最大电流。  如上所述、该器件可处理的最大电流为128mA。

    谢谢、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我不理解、如果这些值仅与测试条件相关、  

    当所有8个通道工作且电源电压为2.5V 时,该电平转换器消耗的电流额定值是多少?  

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohad、

    这些器件的电流消耗由 ICC 指定。  如果所有输入电压 均为 Vcc 或 GND、则电流消耗最大为40uA。   位于 Vcc 或 GND 之间的每个输入电压都将增加器件电流消耗。    

    例如、如果您的 Vcc = 2.5V 且输入为2.5V、则电流消耗最大为40uA。  如果所有8个输入为1.9V、Vcc = 2.5V、则在1.9V 电压下、电流消耗将最大为额外的300uA x 8个输入  

    如果您需要性能更好的器件、可以查看我们的电平转换器产品系列、如 TXB0108。

    谢谢、

    Adam