This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针脚1?

Guru**** 2856650 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1H000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/800636/pin-1

主题中讨论的其他器件:TPS1H000-Q1

 TSP1H000-Q1状态数据表中的引脚1是“用于输出激活的输入控制;内部下拉”。 该器件还专为微处理器控制而构建。 能否 直接从 UNO 输出高电平引脚以打开开关?

Newbe 正在为12伏卡车进行项目。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表(VIH)的第6.5节可保证在2V 电压下检测到高电平
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢您的光临。 Arduino uno 设置为高电平时将在引脚上输出5V 电压。 这可以直接连接到引脚1、还是应该使用电阻器来限制电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    串联电阻和内部下拉电阻将形成分压器。

    TPS1H000-Q1本身不需要电流限制(请参阅图20/21)、但第7.3.6.6节建议保护微处理器(我不知道在哪种情况下 TPS 会从 IN 引脚输出电压)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能是二极管?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    微控制器之间的串联电阻器处于反极性状态。 该电阻器将限制流入 TPS1H000-Q1引脚的电流。 如果您不关心电池反向或发生极性事件、则可以断开该串联电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的诞生中  、我点了5个这样的器件、希望它足够大、可以焊接一根导线-我感到很惊讶。

    是否有插座或其他器件可访问引脚?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有 TPS1H000-Q1 EVM、该 EVM 应具有测试点和不同的连接配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我订购了 lm7805来为 uno 供电。 我可以管理的大小。 我计划使用 UNO 为高侧开关供电。 是否有一个更大的等效 PS1H000-Q1 、我可以将导线焊接到试验电路板上。 我需要控制卡车上的6个12伏蓝。 我怀疑1个灯泡会炸 PS1H000-Q1 。 所提供的图片让我失望了。
    再次感谢您的光临。