This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4052:启用最大切换速度

Guru**** 2925120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/803272/cd74hc4052-enable-max-toggle-speed

器件型号:CD74HC4052

大家好、

客户有快速问题。

  1. 下图是在5ms 条件下测试 EN (PIN6)  

S0和 S1固定为低电平

输出 A 取决于 EN 低电平(ON),高电平(OFF)

下图是在50us 条件下测试 EN  

S0和 S1固定为低电平

我们可以看到、输出 A 显示异常波形、EN 切换似乎太快。

客户设计的74HC4052电源为+3.3V (旁路0.1uF)   

 根据数据表时序表、EN 应该能够在100ns 级别切换、客户想要了解该器件的合法 MAX 切换速度是多少? 谢谢!

 Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    数据表中未指定可切换信号的最大频率。  

    根据我在20kHz 切换信号开关方面的经验 、这不是问题。  我 通常只会发现某些器件的 MHz 范围存在问题。  您在 An 引脚上的负载条件是什么?  当 An 引脚变为高阻抗时、该总线上的电容可能不允许该节点足够快地被拉至接地。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    客户尝试断开输入(A0)和输出(A)、甚至控制 GPIO (EN/S0/S1)、只保持电源和 A1~A3与 PCB 的接触、以确保无负载影响、他们仍然看到信号在50uS 时无法变为低电平。 客户不会因为时间紧迫而更改电路或布局。

    客户询问我们是否可以提供 EN 切换最大频率?

    非常感谢!

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    我们没有确定 EN 最大切换频率的特征、但我将订购一些器件和电路板、并在下周的实验中进行一些测量、以查看开关频率的限制位置。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    在对切换速度运行设置类似的实验中测试后、我们发现开关能够以50us 正确切换使能、电路布局如下所示。 我测试了一个数量级、速度也更快(5us)、看起来不错。 下面还显示了所有波形。

    1。
    下图显示了与初始情况相同的测试条件下的测试:

    EN 引脚
    S0和 S1为低电平
    电源3.3V

    1.8k Ω 下拉电阻、5ms 周期

    在这里、我们找到了类似的结果、其中存在偏移。 通过将输出(a)上的下拉电阻器更改为200Ohm、最大限度地减小了偏移。 不建议使用较低的电阻下拉、因为电流消耗开始随着电阻的降低而增加。 结果显示在下一张图中:

    200OHm 下拉电阻@ A,5ms 周期

     

    2.当使用上面所示的同一电路并在上连接1.8k 电阻器和50us 开关时间时、结果为下图:
    EN 引脚在50us 时切换
    S0和 S1为低电平


    1.8k Ω 下拉@ A、50us

     

    3.在输出端同样的1.8k Ω 下拉电阻下拉时,这一切换周期可以进一步降低,并获得良好的结果。 我使用上述相同的电路将速度降至5us、并看到以下情况:

    在较高的频率下、您需要调整电路以获得更好的结果。





    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    请告诉我这是否有道理。 如果您有任何其他问题或需要对任何问题进行更多澄清、请告诉我!

    Rami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew,

    我们在几天内没有收到您的消息、因此我将关闭此主题、并假设您的问题已得到解决。  如果您有其他问题、您可以在此处发布这些问题以重新打开该主题、或者您可以创建一个新主题。  

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    集会感谢您的大力支持!!  

    我几次都无法到达这个 rnd。 我稍后会尝试。

    我想您目前可以解决这个问题。 没问题。

    再次感谢、祝您周末愉快!

    Andrew