This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:TS3DV642最大传播延迟和偏斜

Guru**** 2530270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/806496/ts3dv642-ts3dv642-maximum-of-propagation-delay-and-skew

器件型号:TS3DV642

大家好、团队、

我的客户希望知道 传播延迟和偏斜的最大值如下(1)-(8)。
您是否会提供设计产品的最大数据作为参考?  我们不需要保证我们所回答的价值。

 非常感谢您的建议。

此致、
Akihisa Tamazaki



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我检查一下我们是否在 ATE 上测试这个
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian - San、

    您是否确认 ATE 上的测试数据?

    此致、
    Akihisa Tamazaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我们不对 ATE 测试 TPD 和 T歪 斜。 它是非常旧的器件、可能很难找到这些最大数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian - San、

    感谢您查看 TS3SDV642的传播延迟和偏斜。
    我向客户解释了您向客户提供的信息。

    感谢您的支持。

    此致、
    Akihisa Tamazaki