This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A4751:TS3A4751RUC 开关出现问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/801342/ts3a4751-issue-with-ts3a4751rucr-switch

器件型号:TS3A4751

你(们)好  

 我们在 其中一个设计中使用了 TS3A4751RUCR。  

"IN1至 IN4"输入连接在一起、并通过20K 电阻器下拉、并由 uC 的 GPIO 控制。 当控制  器尝试启用(将 IN 输入拉至1.8V)并且开关未按预期工作时、我们会观察到一个问题。 随附原理图或您的参考。 微控制器的驱动强度为2mA 至12mA。  

输入"in"的输入电容/负载电容是多少? 我们在数据表中找不到详细信息。  

2. IN1至 IN4能否连接在一起、如果连接在一起、"驱动器"(微控制器)需要什么驱动电流?

3.我们是否需要改进所附原理图上的任何内容?

此致、

Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siva、

    请重新连接未通过的原理图吗?  

    目标函数与您观察到的函数之间的关系是什么?  您是否对 IN、COM、NO 和 电源引脚有任何示波器捕获 ?

    您在多少个电路板中看到了这种行为?  更换设备是否解决了问题?  

    IN 引脚上的泄漏电流规格显示、将电压升至 Vcc 仅会有20nA 的电流泄漏到节点中、因此您知道您的驱动器足够强大、可以切换此器件。

     谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

     感谢您的回答。 我已重新附加 pdf 格式的开关原理图。 e2e.ti.com/.../Switch_5F00_Schematics.pdf 

    我们使用此开关来隔离设计的两个部分的电源轨。 我们在设计中采用了基于 ARM 的控制器和 FPGA。 按照要求、ARM 控制器先上电、然后再上电 FPGA 电路、FPGA 电路的电源轨通过开关。 开关使能输入"IN1至4"由 ARM 控制器控制。  一旦 ARM 上电并启动、它将通过"驱动1"打开开关、FPGA 电路将通电。  

    我们制造了大约18块电路板(两个不同版本的电路)、所有电路板都表现出相同的行为。 更换未解决问题。

     

    我目前没有波形。 我们将接受它并在一天之内分享它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siva、

    感谢您重新发送原理图。  第一次检查时没有发现任何明显的问题。  

    感谢您解释电路的预期运行。  

    问题是什么?  什么情况不是预期的?

    电源电压为3.3V 时、VIH 最小值为1.4V。 在 IN 引脚上施加大于1.4V 的电压应在 COM 和 NO 之间创建一条低阻抗路径、以便为您的电路供电。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siva、

    您是否对您的情况有任何更新? 您是否有更多关于未预料到的情况的详细信息?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siva、

    几天内我没有听到您的声音、因此我假设您已经解决了您的问题。 我将关闭此主题。 如果您有其他问题、您可以在此处回复以重新打开或创建一个问题。

    谢谢、
    Adam