This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 模拟调制器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/802187/analog-modulator

主题中讨论的其他器件:TS12A12511

我需要使用 PWM 500kHz 调制-2.5V 至+2.5V 的模拟信号

现在我使用 TS12A12511和 DAC、但 TS12A12511的载波频率噪声很大。 当我调制100mV 左右的电压时、这一点变得非常明显。

我的问题是如何解决这个问题?
也许我需要完全不同的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我忘记附加图片
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user4646208、

    我不确定我是否理解您所谈论的噪声。 您是否具有噪声的示波器捕获。

    您是否在 NO 引脚上放置了+2.5V 直流电、在 NC 引脚上放置了-2.5V 直流电? 那么、您使用 IN 引脚以500kHz 的频率在 NO 和 NC 之间切换 COM 引脚?

    您正在连接哪些通道输出?

    您在哪些条件下使用100mV 而不是+/- 2.5V?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    触点 NO 和 NC 处的电压使用 DAC (正负)进行设置

    COM 连接到 Howland 电流源。


    事实是、NO 和 NC 上的电压以高达10kHz 的频率"压缩"

    无且 NC 电压是用户定义的、扩展范围可以是+ 2.5V 和-2.5V 或+ 0.1V - 0.04V 、也可以是+/- 2.5V 范围内的任何其他绝对电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user4646208、

    您是否说在切换 IN 引脚的速度超过10kHz 时信号幅度会降低? 它在1kHz 下工作吗?

    这可能是由于您的总线电容不允许信号在切换到另一个通道之前足够快地稳定在所需的电压。

    您是否对您看到的内容进行了范围捕获?

    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    user4646208、

    我没有听说过您、因此我将假定您已解决问题并关闭此主题。 如果您有其他问题、您可以在此处回复以重新打开它或创建新问题。

    谢谢、
    Adam