This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4066B:正在寻找能够馈入高电压输入的模拟开关

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/803668/cd4066b-looking-for-analog-switch-that-can-feed-high-voltage-inputs

器件型号:CD4066B

大家好、我之前使用的是 MAX14866 SPI 控制的高电压 SPST 模拟开关。

这很好,但是太贵了,而且频道太多了。

因此、我想更改为 TI 的 SPST 模拟开关解决方案。 可以得到建议吗?

我的要求是

-提供 USB 5V 和3.3V 电源、不希望使用双+-5V 电源来控制交换机(我正在使用 Arduino - 3.3V ARM Cortex M3芯片)。

- 6个或更多通道(6个或更多电路可供打开/关闭)

-每个开关电路都必须处理双极高电压(-80V ~ 80V、 -80mA ~ 80mA)。

放大的运算放大器输出电压将连接到开关、我将尝试连接/断开负载。

-通过 SPI/I2C/GPIO 控制打开/关闭(首选 SPI)

-首选 SMD 封装(但不是球栅类型)

-目前单价无关紧要

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    目前、TI 没有能够通过由5V 电源供电的+/-80V 信号的开关产品。 感谢您让我们了解您的设计、我会将其告知我们的产品定义人员。

    谢谢、
    Adam