This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:TMUX1511是否与 SN74CBTLV3126PWR 引脚兼容、但其电压为1.8V VIH?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, SN74CBTLV3126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/806694/tmux1511-is-tmux1511-p2p-compatible-with-sn74cbtlv3126pwr-but-1-8v-vih

器件型号:TMUX1511
主题中讨论的其他器件: SN74CBTLV3126

您的器件是否与 SN74CBTLV3126PWR 引脚兼容、但电压为1.8V VIH?

您是否有合适的工具来过滤所有逻辑组件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Whitney、

    是的、TMUX1511与 SN74CBTLV3126引脚对引脚兼容。  主要区别在于 TMUX1511将支持1.8V 逻辑信号、并且具有更宽的电源电压范围、这使设计人员能够更灵活地在不同的项目上使用不同的电源轨。

    TMUX1511器件非常适合 SPI 或 JTAG 总线隔离等数字信号应用。

    是的、 我使用开关选择工具在 TI.com 上查找 TMUX1511器件。  我过滤了1:1、4通道、以找到我需要的器件。

    谢谢、

    Adam