This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:VDD 规范

Guru**** 2382390 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4051B, TMUX1208
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/805982/cd4051b-vdd-specification

器件型号:CD4051B
主题中讨论的其他器件: TMUX1208

您好!

我想知道"Vdd"(16引脚、最小值-最大值)的规格。

我在数据表中找不到规格。

你可以告诉我吗?

在 Vdd 为3.3V 时、CD4051B 是否可以工作?

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表的第8.1节指出:

    可通过4.5V 至20V 的数字信号振幅来控制高达20VP-P 的模拟信号(如果 VDD–VSS = 3V、则可控制高达13V 的 VDD–VEE; 对于高于13V 的 VDD–VEE 电平差异、需要 VDD–VSS 至少4.5V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takumi、

    CD4051B 是一款变化不定的旧器件、我们提供了较新的8:1选项、例如 TMUX1208。 您的系统需要多路复用什么? 也许有更好的选择。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、

    感谢你们的善意!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam - San、
    感谢您的信息!
    我会将设备告知我的客户。
    此致、