This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1119:TMUX1119DCKR 是否与开漏引脚搭配使用?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072, TMUX154E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/806102/tmux1119-does-tmux1119dckr-works-with-open-drain-pins

器件型号:TMUX1119
主题中讨论的其他器件:TMUX1072TMUX154E

您好!

我想知道、如果 TMUX1119DCKR 与开漏引脚一起工作吗? 例如、对于应用来说、将器件从 I2C 总线中切断

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LIN Lu、

    所有无源 FET 开关等 TMUX 器件均可与漏极开路和推挽驱动器搭配使用。  这些器件只需将电压从漏极传递到源极、并且可与任何源极和负载配合使用、只要信号电压和电流处于建议的工作条件内即可。  

    TMUX11xx 器件属于我们的精密系列、具有极低的导通状态泄漏电流、非常适合简单的 I2C 开关。  

    您可以使用 TI.com 开关选择工具筛选支持 I2C 的功能、以查找更好的选项、例如 TMUX1072或 TMUX154E。    

    谢谢、

    Adam