This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX506:稳定时间

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MUX506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/798641/mux506-settling-time

器件型号:MUX506

MUX506的稳定时间是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arya、

    稳定时间受几个参数的影响、这些参数包括导通电容、Ron 和您的设置条件。

    请参阅下面的视频培训、了解电容如何影响设置时间(从7:05开始):

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-multiplexers-resistance-flatness-and-capacitance?cu=1134454

    以及视频演示的幻灯片:  

    https://training.ti.com/sites/default/files/docs/2601%20-%20Basics%20of%20Multiplexers%201%20-%20slides.pdf

    谢谢-

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我观察到输出稳定在90us。 为什么会有这么长的延迟? 我已为通道1提供+10V 电压,为通道2提供-10V 电压。 通道2输出仅在90us 后稳定。 所有通道的输入从电压跟随器传输到多路复用器通道。 因此输出阻抗更小。 那么、为什么会有这么长的延迟?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arya、

    从下面的稳定时间等式中、您可以看到 Con、Ron 和 Rs 都是影响稳定时间的因素。

    根据您的 Vdd/VSS 电源和您的 vs、Ron 会有所不同。

    MUX506的数据表中提供了 Ron 的几个特性图、下面是一个示例:  

    谢谢、

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的 VDD/VSS 电源为+15/-15V。 我在电压跟随器之后将此输入提供给多路复用器。 因此、我的源阻抗更小、因为 OMAP 输出阻抗更小(几欧姆)。 即使图形中的 Ron 仅为几欧姆、 Con 为13.5pF、我也应该得到几微秒的稳定时间。 但我得到的范围仅为100us。 为什么? 请定量答复。 另外、公式中的"K"值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果考虑到响应保持在最终值的2%以内、常数 K 为4。
    您是否有设计原理图?
    您是否仅在通道2上看到较长的稳定时间、而不是在其他通道上看到?

    谢谢、
    海伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arya、
    一段时间以来、我没有听到过您的反馈、您是否仍在设置时间方面遇到问题?

    谢谢、
    海伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arya、
    我没有听到你们的反馈,我将假定你们不再有同样的问题。
    如果您仍需要支持、请打开新主题。
    谢谢你。
    海伦