This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:可使用两个 TS5MP645器件来创建3:1 mipi 开关

Guru**** 2562810 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/805690/ts5mp645-can-two-ts5mp645-devices-be-used-to-create-3-1-mipi-switch

器件型号:TS5MP645
主题中讨论的其他器件: TS5MP646

我们有一个项目需要通过开关实现3个4通道 MIPI 输入和1路4通道 MIPI。 由于没有合适的3:1开关、我们计划在使用两个2:1开关级联后实施3:1。
是否可以使用两个2:1级联(下面的方框图)?
如果建议使用3:1 MIPI 开关、 好极了。如果没有3:1、如果我使用两个2:1级联连接、我们唯一不确定的是芯片是否支持两个 TS5MP645之间的 MIPI 连接(下面用红色圆圈标出)(硬件底层)。
请帮我确认、谢谢! 我的电子邮件: summer@kstmicro.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小值、

    在硬件底层、连接两个串联的 TS5MP645器件不会出现问题。  TS5MP64x 器件是无源 FET 开关、只需将电压从 FET 漏极传递到 FET 源极。  

    但是、您需要注意的问题是 寄生 导通状态电阻和导通电容将是前者的两倍。  插入损耗将是  总系统带宽的两倍。  如果您要级联 TS5MP646器件、则可能需要考虑使用性能更高的器件。  以下帖子提供了有关该主题的更多信息。

    谢谢、

    Adam