This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:由于 WQFN 封装的边沿长度而引起的散热注意事项

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/801504/ts3dv642-thermal-considerations-due-to-the-edge-length-of-wqfn-package

器件型号:TS3DV642

你好  

我的客户希望 将 TS3DV642用于航空电子设备项目、但由于 WQFN 边沿长度为8mm、因此需要考虑组件管理器的热周期

您对此有什么意见吗?

此致

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian:
    我们会在您发现问题后立即通知您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们进行了温度周期测试65c/150C、全部通过。 因此、这不应该是一个大问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

    感谢您的反馈。 在进行温度测试时、我们是否遵循任何规范? 客户想知道我们执行了多少个温度周期?

    谢谢、此致

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    500至1000个周期