This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DDR4000:TS3DDR4000 -用作缓冲器而不是开关

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/803453/ts3ddr4000-ts3ddr4000---to-be-used-as-buffer-instead-of-switch

器件型号:TS3DDR4000

尊敬的团队:

我计划使用 TS3DDR4000 - TS3DDR4000 12位1:2高速 DDR2/DDR3/DDR4开关/多路复用器。

我的要求是点击 DDR4地址和命令行。

因此、我计划将地址和命令行从主机连接到输入 B、并将地址和命令行从存储器连接到输入 A。我将在 PCB 中对 B 和 C 进行内部短路、并将输出 C 用于我的探测目的此设计拓扑是否起作用。 或者、您是否有任何其他建议用于封装高速线路以进行探测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohith、

    让我看看我是否理解正确。  您想在探测主机信号期间将存储器与主机隔离?  如果您将主机短接至探针、则线路上始终会有残桩。  

    您可能需要考虑将主机连接到 A、将探针连接到 B、并将存储器连接到 C。 这样、主机就可以在没有探针存根的情况下与存储器进行通信。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allen:

    我的要求不是在探测时将主机与存储器隔离、我想在没有存根的单点连接主机存储器和探针。

    您是否具有满足此要求的任何设计拓扑?

    另外、请分享用于 TS3DDR4000的 IBIS 模型以进行仿真。

    如果您共享 TS3DDR4000的内部方框图、这将非常有用。

    此致、

    Rohith K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohith、

    我没有设计拓扑来探测没有残桩的信号路径。  我相信您可以实际执行此操作、因为总是会有残桩、但有些残桩可能比其他残桩更小。   IC 内部仍有一个存根、但  与 PCB 迹线的比例不同。  

     您尝试仿真什么性能?  I/O 缓冲器信息规范(IBIS)模型 对于此 类无源器件无效(无缓冲器)。   以下 e2e 文章中提供了 s 参数模型、或 TI.com 产品页面上的 SPICE 模型

    信号路径是一个 NFET、其栅极由电荷泵偏置。

    谢谢、

    Adam

    谢谢、

    Adam

    谢谢、

    Adam    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allen:

    感谢您的宝贵答复、您共享的 IBIS 文件链接显示了该页面不存在的消息。

    您还能建议使用任何缓冲器 IC 解决方案、而不是以大约1.6GHz 的高速运行的 MUX。

    谢谢、此致、

    Rohith K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohith、

    下面是我打算与 s 参数模型一起发送的链接。

    我将与高速转接驱动器团队联系、以建议使用高速缓冲器。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定要做什么。 它可以是从 A 到 B、也可以是从 A 到 C。如果您将 B 和 C 短接、则不需要此开关。