This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:HDMI 1输入4输出

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/803779/ts3dv642-hdmi-1-in-4-out

器件型号:TS3DV642
主题中讨论的其他器件:HD3SS215TMDS181

我找不到4个 HDMI 输出设备。 我能实现以下连接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uryyy

    是的、您也可以考虑将 HD3SS215用作替代解决方案。

    借助级联开关解决方案、您还必须获取插入损耗、Ron、线对间、线对内偏移、抖动、 系统设计注意事项中。 您可能需要将 TMDS181添加到 HDMI 输出。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢你。 您的意思是下图?此外、我是否应该将 TMDS181置于最终4通道输出的后面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Uryyy

    我会在4通道输出上使用 TMDS181、因此可以补偿两个开关产生的总损耗。

    谢谢
    David