This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166-Q1:流经 V+的持续电流与正电源电流之间有何差异?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/803659/ts5a3166-q1-what-is-the-difference-between-continuous-current-through-v-and-positive-supply-current

器件型号:TS5A3166-Q1

您能告诉我通过 V+(I+)的持续电流与正电源电流(I+)之间有何差异吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Whitney、


    电气技术规格表中规定的正电源电流是 V+= 5.5V 时器件的预期电流消耗量

    通过绝对最大额定值表中规定的 V+的持续电流是指可能对器件造成意外损坏的电流量、因为它在绝对最大额定值表中。 这不是建议的状态、如果信号路径电压超过电源电压并开始通过 ESD 保护二极管灌入电流、则会发生这种情况。

    谢谢、
    Adam