This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:使用模拟开关作为20mA 电源多路复用器

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3160, SN74LVC1G3157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/802679/sn74lvc1g3157-using-analog-switch-as-20ma-power-mux

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件:TS5A3160

您好!

我正在寻找1.8V 和3.3V、电流约为20mA 的电源多路复用器器件。
TI 的电源多路复用器器件基本上不支持1.8V 之类的低电压。


将 SN74LVC1G3157或 TS5A3160等模拟多路复用器用作20mA 电源多路复用器是否存在任何问题?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA、

    只要观察到额定电流、就可以对功率信号使用信号开关。  

    您还希望选择导通状态电阻较低的信号开关、并在启用功能之前断开、以确保两个电源的连接不会出现问题。

    此外、关断保护特性可在开关的 Vcc 不存在时确保信号路径为高阻抗事件。  这有助于进行电源定序。

    我对 TI.com 开关搜索工具进行了排序 、选择单通道、2:1、先断后合、然后对导通状态电阻进行排序。  TS5A3160在性能和价格方面对您的应用来说是一个很好的平衡。

    谢谢、

    Adam